This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:双脉冲问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230, TPS563203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258071/tps56c230-double-pulse-problem

器件型号:TPS56C230
主题中讨论的其他器件: TPS563203
当我用这个芯片进行远程反馈时、会出现一个双脉冲现象。 如图所示、电感器电流将充电两次、但近端反馈不会发生这种情况。 您能告诉我为什么吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingze:

    是否可以分享原理图等更多详细信息以及如何在所用的 TPS56C230设计上实现远程反馈? 该器件没有差分遥感能力。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 PWM 的动态电压范围外、反馈还连接到远程负载、例如 Vcore 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一之前查看原理图和布局并提供反馈。  

    谢谢!

    阿莫德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 
    今天、我在 TPS563203电路板上遇到了同样的情况、我希望将它与您分享。 我想观察电感器电流、因此向上提起电感器并连接一根 Dupont 导线。 探针位于 SW 上、但具有一定的角度。 我遇到了相同的双脉冲问题、该问题在更换导线后消失。 
    
    
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qingze,

    感谢您分享有关 TPS563203的更多信息。 我看到您在上面打开了另一个帖子、相应的专家将会回答。

    原理图看起来很好。

    • 在没有远程负载的情况下进行测试时使用的负载类型是什么-回放负载或电阻负载? 此外、远程点的负载是否快速变化或稳定? 除了 VIN、VSW 之外、您是否有负载电流的任何波形?
    • 是否可以标记或清楚地展示从输出电容器到 FB 分压器网络顶部电阻器的布线方式?
    • 在遥感方面、我假设 VDDC 和 VDDC_VSEN 相互连接。 我假设 VDDC_VSEN 是连接到远程负载的网络、对吗?
    • 您能否展示从 FB 分压器网络的顶部电阻器到 远程负载 VOUT 以及从 FB 网络的底部电阻器到远程负载接地的布线?  
    • 此外、远程负载上存在多大的输出电容?  
    • 观察双脉冲时的输入电压和负载电流是多少? 是否也发生在较低或较高的 IOUT 上? 此外、这种变化是随 VIN 的升高还是降低而发生的?

    很难准确地解释导致双脉冲的原因、但这可能与稳定性(远程负载处的额外电容)和/或从远程负载到 IC 的布线中引入的噪声有关。  

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据我所知的内容来补充您的上述问题。

    • 我使用的是电子负载、 这个功率输出主要是针对 SOC 的核心、在超频的情况下会发生变化、所以增加了带 DCA 的 PWM 来参与调整。 负载电流的波形将在我今天完成测试后通过 WebEx 发送给您。
    • 我通过 WebEx 向您发送照片、以便展示详细信息
    • VDDC_VSEN 是连接到远程负载的网络、VDDC 是输出电容器之后的电压、两个电压之间应该存在布线。 
    • 我还将使用 WebEx。 
    • 我不知道输出的上限、但现在约为1.1V、我认为不会超过2V。 
    • 输入电压为12V、负载电流为2A、3A、我将根据您说过的内容更改负载电流、更改输入电压、然后通过 WebEx 向您提供反馈。 
      如您所说、我认为布局会影响 FB 的反馈、但我不知道如何测量这个问题 

      
      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingze:

    好像 TPS56C230 VOUT 平面被路由到了远程负载 VOUT (绿色宽区域?)。 能否请您确认是否是这样? 理想情况下、它们应仅使用另一层上的检测线将 TPS56C230 (来自输出电容器)的 VOUT 连接到远程负载。 顶部 FB 电阻器布线也是如此。  另外、还可以有从底部 FB 电阻器到远程负载接地的接地检测线路。 您可以尝试使用 TPS56C230 EVM 进行实验、并用长度约相同的长导线连接远程负载(具有类似的电容器配置)以进行 VOUT 和 GND 连接、然后查看是否仍然存在多个脉冲问题。 我建议尽可能使用电阻负载进行测试、而不是使用有源回放、或者在 CR 或恒定电阻模式下使用回放。 看看这是否有帮助。

    除了上述内容外、您还能否告诉我远程负载以及 TPS56C230最终驱动的任何其他电容的容量。 我们需要确保电容处于 TPS56C230的稳定性限制范围内。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 用于 FB、C9、C10、C11、C7、 和 C8均为输出电容器。 ​​覆铜的绿色区域不是远程反馈。 远程反馈是通过 R687、然后通过过孔连接 R686、再通过 Vsense (我会清晰地标记图片并通过 WebEx 发送给您)、 尽管我使用万用表测试 R686的 Vsense 角和铜的铺设位置是否导电。
    • 对于 Vout、我还没有了解 VCC 是如何连接到 VCCsense 的。 我想它与绿色铜铺设有关。 我在中间没有找到任何连接和过孔。 您还可以帮助我看一下。 
    • 我将使用电阻器和 EVM 进行测试。 
    • VSENSE 应在没有电容的情况下直接连接到 SOC 的 Vcore。 
      能不能多给一些测试建议、我还是有点困惑、不知道怎么开始 

      
      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qingze,

    我需要知道我需要的信息、如果没有这些信息、我们就无法确定是稳定性还是噪声导致了问题。 我知道 TPS56C230的输出端有 C7至 C11电容、但这不是我问的。 除了这些电容外、远程负载处还有额外的电容、对吧? 什么是电容器配置-有多少个电容器、总值是多少?

    布局上看起来像、客户没有提供足够的信息与您相伴。 我建议与客户核实他们的 PCB 文件、以便我们可以检查布局的所有层。 没有这些资料、您可能无法找到有关如何实现遥感的信息、也无法找到是否有感测线或仅使用一个 VOUT 平面来连接到远程负载。

    如果您愿意、我们可以通过电子邮件继续我们的对话。 如果是、请发送电子邮件告知这些答案。  

    谢谢。

    阿莫德