This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BQ79600-Q1代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260225/bq79600evm-bq79600-q1-codes

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

您好!

我使用 BQ79600-Q1和 BQ7961x 电池监控器 IC、在哪里可以获取基于 UART/SPI 的 BQ79600EVM 配置的示例代码、因为我有可用的 EVM 板?

谢谢。

伊贾斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ijaz:

    是的、mySecure 中应提供这些示例代码。 我已经更新了您对包含示例代码的文件夹的访问权限、您应该能够在~1小时后查看材料(一旦系统刷新)。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢