This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:关于自动模式和 FPWM 型号、环路性能和瞬态响应性能之间有何差异?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258552/lm61460-q1-about-the-auto-mode-and-fpwm-variant-what-are-the-difference-of-loop-performance-and-transient-response-performance

器件型号:LM61460-Q1

专家、您好!

  我们有一个项目、其中 CV 降压需要为 LED 板提供线性 CC 驱动器。 LED 板将实现非常 复杂的 PWM 调光(许多 CC 驱动器调光、但不 同步)。

  那么、这三种变体在 环路性能和瞬态响应性能上是否相同? 哪一种方法在我的应用中更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

     器件之间有2种主要的区别:自动/强制 PWM 和扩频。

    LM61460-Q1在轻负载下可以有两种行为。 自动模式运行、可在重负载情况下实现正常电流模式 运行与高效轻负载运行之间的无缝转换。 另一种是 FPWM 模式、在该模式下、频率在轻负载时保持不变。

    展频的目的是通过在更宽的频率范围内分散这些发射来消除特定频率下的峰值发射、而不是通过固定频率运行来分离。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      感谢您的信息! 那么、这3种变体的环路性能和瞬态响应性能有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    所有型号在相同条件下都具有相同的环路和瞬态响应。

    此致、

    拉希尔