This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:轻载开关节点

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257628/tps62a01-switching-node-at-light-load

器件型号:TPS62A01

您好!

轻负载时、开关节点为... 令人困惑。 我想知道是否有问题。

输入电压=3.9V
VOUT=3.1V (尽管示波器的测量值为3.2V...)
Iout=110 -120mA (MCU 正在运行)

振铃频率为20MHz、衰减至3.2V、这就是 DCM 中的一些开关节点振铃。 然而,它过冲相当高!! 它真的很烂
SW 引脚的绝对最大值(VIN+0.3)。

我不习惯在 DCM 中看到这种振铃。 由于它达到了绝对最大值、我想我别无选择、只能添加一个缓冲器...  这是一个问题。

导通期间~150mV 的下降斜率对我来说也很奇怪。  我第一次遇到这种情况。  输入电压稳定;C24处的噪声为~30mVpp、波形的下降斜率一点都不接近。

"3脉冲"模式可能来自 PSM。  我不知道。。。  

欢迎提供解释和建议。

此致、

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic:

    感谢您与我们联系、

    您能给我提供您的布局吗?

    您能告诉我如何测量开关节点电压吗? 我建议使用猪尾法或尖端和接地筒方法来测量 SW 节点电压。  (+)如何测量纹波以获得更好的设计结果-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    有时、探头的长导线充当天线、并导致这种高振幅振铃。

    yezheng peng 说:
    SW 引脚的绝对最大值(VIN+0.3)。[/报价]

    如果器件处于 PSM 模式、这应该不会出现任何问题。

    yezheng peng 说:
    我不习惯在 DCM 中看到这样的振铃。 由于它达到了绝对最大值、我想我别无选择、只能添加一个缓冲器...  这是一个问题。

    通常、如果布局良好、则没有必要添加缓冲器。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是布局快照。  3VX 表示输出。 SYS_PWR 是输入。  SW 是开关节点。

    我将像往常一样使用一个小弹簧进行探测。  这是从您的链路发出的尾纤方法。

    探头接触点用黄色箭头表示。

    蓝色虚线是底层上的反馈布线。

    两者之间有2个信号层(附近无布线)+全 GND 平面+全电源平面。

    至于缓冲器、实际上、由于 DCM 振铃、我从来不用添加任何缓冲器!  事实上、对于几十种低功耗 DC-DC 转换器、我从不需要添加任何一个。

    另请告知开关模式和下降斜率。  这里看起来是一个很好的学习机会……

    谢谢

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您提供布局、我查看了布局、没有发现任何问题。

    请同时告知切换模式和斜率。  [/报价]

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    至于过冲、由于布局没问题、您认为它们比探头拾取的值低得多?

    在这里没有什么需要担心的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    当器件在 PFM 模式下运行时、上冲应该不会出现任何问题。 如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。