This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:未按预期退出冷启动(更新)

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259809/bq25504-not-coming-out-of-cold-start-as-expected-update

器件型号:BQ25504

我在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247228/bq25504-not-coming-out-of-cold-start-as-expected/4716916下的问题相关

我们现在已将 VSTOR_CHGEN 调整为2.2V、这是超级电容器允许的最低电压、操作没有变化。 尽管超级电容器充满电至3.6V、但我们仍然会卡在冷启动状态、直到太阳能电池获得非常明亮的光线。 我们不使用  VBAT_OK 来禁用负载、最好自己监控电源、并在电源电压过低时进入睡眠模式。 我们需要这样做吗? 冷启动的用途是什么? 在此范围内是否有不进行冷启动的器件?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    冷启动用于在 vSTOR>1.9V 给储能元件充电、以便更高效的升压转换器开启。  如果 VSTOR 处有任何电阻负载、或者在极少数情况下、储能元件具有高漏电流、则冷启动可能无法升高电压。  或者、如果您插入大于1.9V 的带电储能元件(但仅当 VSTOR 和 VBAT 小于100mV 且未施加任何输入时)、则可以绕过软启动。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    Unknown 说:

    根据上一主题、BAT_UV 设置为2.2V? (VSTOR_CHGEN 不可调)。 如果您使用 BAT_OK 电压来断开系统负载、这可能提供帮助、这是否与您用于断开系统负载的电压阈值相同?

    Unknown 说:
    冷启动的用途是什么?

    冷启动是一种非稳压升压控制器、其效率低于主升压控制器。 冷启动的目的是为 VSTOR_CHGEN 以上的 VSTOR 充电。

    常规运行期间用于提升 VIN 电压以便为 VBAT 充电和为 VSTOR 供电的主升压充电器需要 VSTOR > VSTOR_CHGEN、否则就无法工作。 因此、冷启动电路允许 BQ25504为 VSTOR 充电、直到主升压控制器可以接管为止。

    如果您的初始 BAT 和 VSTOR 电压低于 VSTOR_CHGEN、则需要此操作、因此用于类似的能量收集装置。

    [quote userid="203210" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259809/bq25504-not-coming-out-of-cold-start-as-expected-update 我们不使用  VBAT_OK 来禁用负载、最好自己监控电源、并在电源电压过低时进入睡眠模式。 我们需要这样做吗?

    从理论上讲、如果可以监测 VBAT 和 VSTOR 电压、并在电压下降得太低时禁用电源、那么我想这与 VBAT_OK 信号的功能相同。 如果是这种情况、您使用什么 VSTOR 或 VBAT 电压来断开负载?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳