This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:查询 PMBus 引脚的输入电容规格

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258884/tps546c23-enquire-input-capacitance-spec-of-pmbus-pins

器件型号:TPS546C23

您好!

我的客户想了解 PMBus 引脚的输入电容规格、请提供建议!

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    工作频率为400kHz 时、我建议客户遵守 SMBus 版本2规范中第3.3.1节的"高功率直流规范"。  这意味着客户应该对 PMB_DATA 和 PMB_CLK 使用10 pF。  为方便起见、我附加了 SMBus V2.0的第3.1.3节。

    谢谢。

    -卡森