This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:并联 TPS62873输出电压纹波

Guru**** 2527720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259487/tps62873-parallel-tps62873-output-voltage-ripple

器件型号:TPS62873

大家好、

客户将4个并联 TPS62873与我们的 BSR262E1 (001)_Sch 配合使用、其输入电压为3.3V、输出电压为0.75V、ILOAD 为0A 至10A。 但客户回答说、输出电压波纹始终约为750k、4mV、如下所示。 我们不确定纹波的来源、例如 PCB 布局或其他原因? 您能帮助检查 输出电压纹波是否正常吗? 如果不合理、您可以帮助检查输出纹波的来源。 PCB 布局如下所示。  

根据客户描述、他们 按1 3 2 4。的顺序放置了4个 TPS62873。我们不确定订单是否是导致此问题的原因。

您能给我们一些建议来帮助解决这个问题或找出原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我手头没有该 EVM 版本、因此我无法检查是否可以复制此行为。

    您能否同时测量示波器上的所有4个 SW 节点?  该器件在堆叠时具有固定的140度相移。  对于四相应用、140度在前140度内将3个相位分组。

    您所需的开关频率是多少?  您会同步到一个时钟吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glaser、您好!

     谢谢。  您能帮助通过仿真检查此行为吗? 客户想要确保将 VOSNS 和 GOSNS 像一个圆圈一样链接到 Vout 是否优于将 VOSNS 和 GOSNS 并行链接到 Vout? 频率约为2.5MHz、它们通过我们的原理图设计与 CLK 同步、如下所示。 并且客户没有更改任何默认配置的软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的频率以及使用同步时钟。  测试纹波时、2.5 MHz 同步是否开启?  您是否修改了 FSEL 引脚上的任何电阻器?

    请分享4个 SW 节点的波形。  此外、当同步开启和关闭时、请共享4个软件节点(在2.25 MHz 下自由运行)。  对于这两种情况、测量第一相的上升沿和第二相的上升沿之间的时间。

    固定的140度相移并不理想、并且不会均匀地将开关频率乘以更高的水平。  我们可以调整相移、以便更均衡相位、这应该会降低纹波。  这些测量将有助于实现该目的。

    检测线的关键之处在于它们远离噪声源、例如 SW 节点和 Vin 引脚/平面和 Cin。  在您的布局中、看起来它们应该被路由到 IC 的右侧或左侧、以保持在 IC 之外。

    谢谢。

    克里斯