This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:TPS22919-Q1导通电阻与负载电流之间的关系

Guru**** 2511275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258268/tps22919-q1-tps22919-q1-on-resistance-vs-load-current

器件型号:TPS22919-Q1

您好、专家:

我们是否有 tps22919-Q1导通电阻与负载电流曲线? VIN=3.3V 系统负载电流= 400mA

如果有、您会介意和我分享这个曲线吗?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    抱歉、TPS22919-Q1只有 ILOAD =-200mA 时的导通电阻数据。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

    感谢您的答复、您是否具有导通电阻与负载电流的 tps22919-Q1曲线、我只需  在数据表上找到-200mA 负载下的导通电阻与结温之间的关系曲线。

    BTW、您能否帮助分享 tps22919-Q1时序的计算、如上升时间、下降时间。

    此致

    来自苏州博世的王道诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daocheng Wang:

    遗憾的是、我们没有 Ron 与 ILOAD 之间的测试数据。

    有关上升/下降时序、请参阅 数据表的第6.6、9.2.2.1和9.2.2.2 节-这些部分是否解答了您的问题?

    谢谢。

    帕特里克