This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:6V 输入和5V/15A 输出的应用讨论

Guru**** 2405425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258887/lm5143a-q1-application-discussion-for-6v-input-and-5v-15a-output

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

BU 先生/女士、

如果我想使用 LM5143第二通道来提供6V (最小值)输入电压和5V/15A 输出、是否有任何问题或特别护理部分或风险?

请告知。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger

    器件可能会在2MHz 处进入压降模式。 与 PWM 模式相比、在此工作模式下、转换器的线路和负载瞬态性能会显著降低。   请以400kHz 的频率运行以保持 PWM 模式。  

    - EL