请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25600 大家好、我读的 是 SLUP263 (LLC 转换器设计)、(第17页的图12.a)、我正在尝试 绘制" 可达到的峰值 Qe "图、以选择合适的 Ln 和 Qe。
但是、我不知道如何绘制可达到的峰值增益图! 专家可以提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我读的 是 SLUP263 (LLC 转换器设计)、(第17页的图12.a)、我正在尝试 绘制" 可达到的峰值 Qe "图、以选择合适的 Ln 和 Qe。
但是、我不知道如何绘制可达到的峰值增益图! 专家可以提供帮助吗?
您好!
此等式取自以下参考中的等式15.7:
LLC 谐振转换器:建模、控制和设计方法及挑战概述|最新基础和趋势书| IEEE Xplore
此致
马尼坎塔