This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:过度放电电池重新激活

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259294/bq25713b-over-discharger-battery-re-activation

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

我的客户想知道他们是否可以配置 BQ 器件、以重新激活过度放电电池。

当蓄电池 过度放电(0V)时、重新激活将需要6.6V 的电压。 现在 、他们看到 BQ 器件的输出为 6.18V (最大充电电压=<8912000>;)

当 BAT 电压= 0时、我们如何将输出配置为6.6V?

此致、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    重新激活意味着什么? 您可以通过将最小系统电压寄存器设置为所需的电压来配置 VSYS 上的电压。 当电池电压降至最低系统电压以下时、BQ25713将保持 VSYS 上的最小系统电压。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    "重新激活"意味着当电池完全放电/电池无电(输出=0V、由电池组内部保护电路引起?)时、您需要高于保护阈值的电压才能启动电池充电过程。 否则、如果 BQ 提供的电压低于此电压、电池将不会充电并保持电量耗尽状态。

    这样、我们将需要充电器在没有负载时输出6.6V 的电压(因为 Vbat=0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    好的、如果您如上所述将最小系统电压寄存器设置为6.6V、这应该可以修复您的问题。 当电池电压低于最小系统电压时、BATFET 以线性模式运行、并且系统被调节至高于最小系统电压设置。   

    此致、

    雅各布