This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:该器件是否可用作同步降压驱动器?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256806/ucc27624-can-this-device-be-used-as-synchronize-buck-driver

器件型号:UCC27624

大家好、

此器件是否可用作同步降压驱动器? 需要使用隔离驱动器。

30V 输入电压、24V 输出电压。 谢谢

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您需要一个半桥驱动器来驱动同步降压转换器。  如果您具有电流范围、我可以推荐一款器件。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    谢谢,我 了解27624的驱动器的共同 GND ,这里没有问题。

    BRS、

    弗朗西