This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:短路电流

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258297/lm25116-short-circuit-current

器件型号:LM25116

LM (2) 5116 / WG 快速启动组件计算器"步骤2电流限制"短路电流是仅在短时间内流动一次(小于10us?)的电流值 突出显示。 ?
或者它是每秒重复一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn  

    该器件能够进入断续模式、并在连续256个电流限制周期后关断。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 HP 提供的快速启动组件计算器第一张工作表中的步骤2电流限制项中的短路电流表示什么?
    超过平均负载电流是否会终止电流周期并关闭输出 MOSFET?
    所以我认为再也不会有电流流过...
    短路电流的值大于平均负载电流。
    这是否意味着短路时电流会瞬间上升到该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn

    例如、这意味着、当 VOUT 短路时、在256个电流限制周期内、电感器峰值电流可高达26.1A。  

    - EL