This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:根据应用查询

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258053/tl431-q1-query-on-application

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

您好!

我可以在 TL431数据表中的阴极和基准引脚之间看到10nF 电容器(例如:随附的图像)。 两个问题如下:
1) 1) 是否必须为稳压器应用配备此电容器?
2)我模糊地知道它是为了稳定。 它到底有什么用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    Unknown 说:
    1) 稳压器应用是否必须使用此电容?

    对于此 TL431-Q1器件等特定器件内的电压调节应用、并非强制要求使用此电容器。

    Unknown 说:
    2)我模糊地知道它是为了稳定。 它的确切用途是什么?

    它传统上用于阴极和接地之间或输出和接地之间、作为旁路电容器来消除 电源噪声。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我问的是阴极和基准引脚之间的电容器(不是阴极和 接地之间或阴极和阳极之间)、如先前文章中突出显示的那样(绿色)。 我在几乎所有串联稳压器应用中都观察到了该电容。 它的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我在几乎所有串联稳压器应用中观察到该电容

    这是并联电压基准、我们的串联电压基准是精度更高、IQ 更低的器件。  

    其重要性何在?

    采用该电容器可滤除/平衡从基极和发射极观察 BJT 时产生的电容和极点、从而消除输出端的噪声和直流偏移。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢快速回复并理解解释。  
    一个最后的问题--是否有任何文件详细解释了这一问题。 如果是、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!
    遗憾的是、VRS 团队目前没有文档、但我们的一名成员正在积极努力完成包含这些信息的应用手册。 我不确定完成日期、但我确信完成后会上传到 CC 仪表板。
    谢谢。
    约书亚