This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:Vrcp 随温度范围变化

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258274/tps22913-vrcp-change-along-with-temperature-range

器件型号:TPS22913

亲爱的支持者,

TPS22913C 在规格中将 Vrcp 描述为44mV 的典型值。

剂量 TI 具有数据、它如何随-40°C ~ 85°C 内的温度变化?