Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25792
您好!
RND 使用主机加载配置、并发现了如下问题。 如果 rnd 使用 EEPROM 加载配置,是否能 解决此 问题?
A -"AlwaysEnableSink":启动时的电源最低电压(5V)、仅当配置加载到 TPS25750时。 在此模式下、我们面临的问题是如果电池电量耗尽、它无法通过 USB-C PD 提供完整的60W 功率。 此外、在这种模式下、USB 数据线在启动时似乎未通电、这会阻止我们通过 USB 刷写固件。
b -"NegociateHighVoltage":启动时的电源是可以协商的最高协议(20V)。 在此模式下、USB 数据线在引导时工作、我们甚至可以获得60W 的功率、即使没有电池也是如此。 但是、当我们希望将配置加载到 TPS25750中以便能够与 BQ25792寄存器和数据进行通信时、电源会下降(请参阅下图)、如果电池处于死区状态并且无法接管、则会切断整个系统的电源。

谢谢、此致、