This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:您可以推荐电池管理 IC 吗? 具有3/4A 充电电流5个 LED 指示灯

Guru**** 2509175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24392, BQ24170, BQ24610, BQ25886, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257301/bq25306-could-you-please-suggest-battery-management-ic-with-3-4a-charging-current-5-led-indicators

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件:BQ24170BQ24610、BQ25616、 BQ25886、BQ24392、 BQ24171

您可以建议具有以下功能的电池管理 IC 吗?  

  • 3/4A 充电电流
  • 5个指示电池充电状态的 LED 指示灯0%、25%、50%、75%、100%
  • 而不具有任何 I2C 通信
  • 能够为电池或软袋电池类型充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还能够与标准/快速充电 Type C 适配器一起运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalariya:

    遗憾的是、TI 未提供具有5个 LED 指示灯的独立充电器、也未提供可直接与 Type C 适配器连接的具有 CCX 线路的充电器。

    此致、
    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否为我推荐一个支持3/4A 输出电流的独立 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalariya:

    具有集成 FET 的 BQ24170仅降压系列可提供高达4A 的电流。  具有外部 FET 的 BQ24610降压控制器可提供高达10A 的电流。  两者都要求输入电压高于电池终止电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢剪羊毛。 我还需要一个可以支持 BC 1.2标准的 IC。 您可以向我推荐任何独立的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalariya:

    唯一一款具有 D+/D-的3A 充电器是1S 充电器、BQ25616。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想要 IC、它有一个2S 和4A 充电器和任何15/18/33瓦的移动适配器。  

    BQ25616 是否能够与任何15/18/33瓦移动适配器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalariya:

    BQ25616是一款仅限1S 的充电器。  我们的大多数集成式 FET 充电器都具有3A 的最大输入电流限制。  我不明白 BC 1.2适配器如何仅提供5V 和1.5A 的最大输出电流来提供15W 以上的功率。  以下是我可以找到的最接近的匹配项:

    BQ25886 2S 升压充电器、具有6V 的最大输入和2.5A 的最大充电电流。

    BQ24170/1/2 + BQ24392 USB BC 1.2芯片、该芯片可通过电阻器驱动 FET、从而根据 ACSET 引脚控制充电器输入电流限制

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如何 使用 USB Type C 实现 BQ24170/1/2 + BQ24392 USB BC 1.2?

    如何在 BQ24171芯片中配置2S2P 电池配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlariya:

    USB Type C 需要 USB C 通信芯片或端口控制器。  这些芯片需要微控制器或处理器。  针对这一点、我们唯一的解决方案如下:

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM 至01

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如何在 BQ24171芯片中配置2S2P 电池配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalariya:

    FB 引脚电阻器用于设置电池稳压电压。  请参阅以下内容:

    请注意、BQ24171是仅降压充电器、因此其输入电压必须> 8.4V 2S 电池电压。

    此致、

    杰夫