主题中讨论的其他器件: UCC27201
在同步降压转换器中使用 UCC27200的 TRYNG 与 TPS7H5001。 栅极驱动器没有输出。
OUTA 和 SRA 的栅极驱动器上的输入都进行切换、但栅极驱动器输出均不工作。 (我认为在引导程序启动之前、控制器 SRA 不应该运行。
自举电路正确。 您是否看到自举电路上有任何问题? 控制器的高侧和低侧是否正确(OUTA 到 HI、SRA 到 LO)?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在同步降压转换器中使用 UCC27200的 TRYNG 与 TPS7H5001。 栅极驱动器没有输出。
OUTA 和 SRA 的栅极驱动器上的输入都进行切换、但栅极驱动器输出均不工作。 (我认为在引导程序启动之前、控制器 SRA 不应该运行。
自举电路正确。 您是否看到自举电路上有任何问题? 控制器的高侧和低侧是否正确(OUTA 到 HI、SRA 到 LO)?
谢谢。
尊敬的 Knute:
您是否同时具有 HI/LI、HO/LO 和 VDD / VHB 的示波器捕获? 如果 UVLO/VHB 高于 VDD 且器件在 HI/LI 上接收到有效信号(持续时间超过~50ns)、则其应启动。 否则、设备无法正常运行、这可能会损坏或出现某些其他问题。 此外、需要注意"UVLO 延迟"。 UVLO/VHB 清零 VDD 阈值和器件切换之间存在延迟、但通常非常短。 这里有问题吗?
对于降压转换器、OUTA 到 HI 和 SRA 到 LI 的连接是合理的、自举电路也看起来很好。
原理图在我看来很正常、因此我认为我们需要捕获示波器来继续操作。 顺便说一下、您能否确认所使用的器件是 UCC27201还是 UCC27200?
谢谢。
A·M·