This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:无栅极驱动器输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259535/ucc27200-no-outputs-from-gate-driver

器件型号:UCC27200
主题中讨论的其他器件: UCC27201

 在同步降压转换器中使用 UCC27200的 TRYNG 与 TPS7H5001。  栅极驱动器没有输出。

OUTA 和 SRA 的栅极驱动器上的输入都进行切换、但栅极驱动器输出均不工作。   (我认为在引导程序启动之前、控制器 SRA 不应该运行。   

 自举电路正确。  您是否看到自举电路上有任何问题?  控制器的高侧和低侧是否正确(OUTA 到 HI、SRA 到 LO)?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knute:

    UCC27200接受 CMOS 输入、您是否能够确认 IN 引脚上的电压满足这些阈值?

    如果超过此阈值、UVLO 正常、则栅极驱动器应输出。 这适用于高电平和低电平、因此 LO 至少在自举问题时工作。

    我没有看到自举电路的任何附件。 您能否仔细检查一下它是否已连接?

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入处于正确的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knute:

    您是否同时具有 HI/LI、HO/LO 和 VDD / VHB 的示波器捕获? 如果 UVLO/VHB 高于 VDD 且器件在 HI/LI 上接收到有效信号(持续时间超过~50ns)、则其应启动。 否则、设备无法正常运行、这可能会损坏或出现某些其他问题。 此外、需要注意"UVLO 延迟"。 UVLO/VHB 清零 VDD 阈值和器件切换之间存在延迟、但通常非常短。 这里有问题吗?

    对于降压转换器、OUTA 到 HI 和 SRA 到 LI 的连接是合理的、自举电路也看起来很好。  

    原理图在我看来很正常、因此我认为我们需要捕获示波器来继续操作。 顺便说一下、您能否确认所使用的器件是 UCC27201还是 UCC27200?

    谢谢。

    A·M·