Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM我想下载 TPS6594EVM 中的文件、但我的计算机无法连接 EVM。
EVM 板 TPS65941212

问题1: 通常无法连接到 TPS6594的硬件。 我尝试写入 IIC 地址0x48、0x4c、0x28、0x2c、但都失败

问题2:使用时、更新固件窗口经常会弹出、但无法正确更新。


问题3:编程时经常遇到 EEPROM 解锁故障。

问题4:偶尔连接到硬件时无法连接到 page0。