This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:ACSET 内部差分放大器增益问题(IDPM)

Guru**** 2405405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258522/bq24610-issue-with-gain-of-internal-differential-amplifier-for-acset-idpm

器件型号:BQ24610

您好!  

我曾尝试设置 DPM 电流、但我认为数据表中的公式(3)不正确:

我将电压 Vacset 设为430mV、它应等于高达2.15A 的电流限值、但实际限值仅为17A。

或  

我将电压 Vacset 设置为 580mV、它应等于高达2、9A 的电流限值、但实际限值仅为2、3A。

我认为内部差动放大器的增益不是20、而是25? 是这样吗?

谢谢!

Br

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    数据表中的公式是正确的。

    您是否确认 RAC 值正确、10mohms 而不是12.6mohms?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    是的、我确信 RAC 具有10欧姆。

    请参阅此原理图:

    你有什么其他想法吗?

    谢谢!

    Br

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    如果您已测量并确认  Rac 为10m Ω、 Vacset 为 580mV。

    设计的布局也会影响  内部差分放大器的精度。  输入电流检测电阻应尽可能靠近 IC 放置。 将连接在感测电阻上的感测引线布置回同一层内且彼此靠近(尽可能减少环路面积)的 IC、并且不要通过高电流路径布置感测引线(有关开尔文连接、请参阅图27以获得出色的电流精度)。  

    此致、

    Christian。