This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1 ESD 故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258598/lm5146-q1-lm5146-q1-esd-failure

器件型号:LM5146-Q1

专家、您好!  

在 ESD 测试期间、我在直流/直流降压转换器中遇到了严重的 LM5146-Q1问题。

器件在8KV 接触放电和10kV 空气放电测试时出现故障、  

RC 测试网络 R=330Ohm、C= 330 pF。

我们在两个测试 LM5146-Q1故障中都观察到、VCC 电压从初始7.5V 降至5V。

更换 LM5146-Q1后、相同的电路板功能正常。  

需要即时反馈以及可能的解决原因。   

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  

    我们的器件的额定 ESD 仅为2kV、而8kV 超出了 器件额定值。

    请参阅数据表7.2。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多