This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:PWM 触发抖动问题

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258660/tps51225-pwm-trigger-jitter-issue

器件型号:TPS51225
主题中讨论的其他器件:TPS25221

团队成员

客户使用稳定的输入电压来保持负载稳定、降压在 CCM 下工作。 他们可以测试 PWM 下降时序有抖动、如图所示:

我在数据表中查看了 TPS25221没有展频功能。

数据表的哪个部分提供了该限制数据? 下降计时抖动的正常范围是多少?

谢谢!

此致

8月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    Xueliang 今天太好了、他下周一会检查你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joe

    您能否共享设置(VIN、Vout、Iout)或原理图? 我  在输入电压为12V、输出电压为5V 的 EVM 上看不到如此大的 SW 抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xueliang

    工作条件和原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joe

    明白了、我将再次使用 EVM 进行检查并向您更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joe

     EVM 波形下方显示 在相同设置下抖动较小。

    SW 抖动没有限制或范围、SW 抖动较大表示对 VFB 噪声信号的响应更敏感、1. VFB 具有一定的噪声耦合、这与布局有关、2. 带宽较大、但这并不意味着 IC 不稳定。 这一切将让我们看到 SW 抖动很大、 但 SW 抖动本身不是问题、关键是它可能会增加输出纹波和瞬态、如果纹波和瞬态结果能够满足客户电路板测试的要求、我认为 SW 抖动不是问题。  

    • EVM 波形、VIN=12V、Vout=5V、Iout=9.4A