This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544是否支持音频信号?

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256727/tusb544-can-tusb544-support-audio-signal

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TUSB564

大家好、

请帮忙检查 TUSB544是否支持音频信号?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian Li:

      TUSb544不支持音频信号。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。

    关于 TUSB544的音频数据传输问题,我想再确认一下。

    1. TUSB544不支持音频信号数据,包括模拟和数字?  USB 2.0 还不能工作?
    2. 如果 DP 信号带有音频数据, TUSB544是否支持?

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB544仅用于 USB3信号、不用于 USB2信号。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的,我知道 TUSB 不支持 USB2.0音频,只支持 USB3.1。

    但如果 DP 包括视频和音频数据(与 HDMI 类似), TUSB 应该不能将音频信号与 DP 隔离,对吗?  请确认。 THKS

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB546或 TUSB564 /TUSB544无法隔离 DP 的音频信号。

    最佳

    布赖恩