This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:TPS3704-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1, TPS3704, TPS37-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259097/tps3704-q1-tps3704-q1

器件型号:TPS3704-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3704TPS37-Q1

大家好、

我已经使用了 TPS3704-Q1电压监控器来监控5V 降压稳压器。 我需要将过压阈值设置为6V、将较低电压阈值设置为4.8V。 这一点是否有可能。 如果需要。 请告诉我如何进行设计。

谢谢

普拉萨恩特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanth、

    这是具有非对称窗口容差的多个电源轨、还是仅一个5V 电源轨?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 单轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 单轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth,

    由于 TPS3704的窗口公差固定、因此设计非对称窗口比较困难。 您是否碰巧看到想要使用的 TPS3704-Q1器件型号?   

    对于一个简单的解决方案、我建议使用 TPS37-Q1、 https://www.ti.com/product/TPS37-Q1。 该器件具有独立的 过压 检测引脚以及欠压检测引脚。 这个器件还有一个针对毛刺抑制的可编程感测延迟、以及可编程复位延迟。  TPS37A010122DSKRQ1是一个可调节的型号。 下面是该应用的示例原理图。  

     杰西