This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-FLT:EP 信号

Guru**** 1831060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257169/iso5852s-ep-flt-signal

器件型号:ISO5852S-ISO5852S EP

大家好!

我在逆变器应用中使用 ISO5852隔离式栅极驱动器、 因为我已将所有故障信号与一个公共上拉电阻器连接到 VCC。 在 IC 的内部电路图中、FLT 引脚直接接 VCC、这意味着当我们得到 FLT 信号高电平时、它将下拉电源电压、或者它只给我们提供信号??

此致

维维克·甘德姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的联系。 我们建议在 nFLT 和 RDY 引脚与 VCC 外部使用两个单独的10k 上拉电阻器。 请参阅数据表第28页、了解有关该内容的更多详细信息:

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    我们已经为这两个引脚单独连接了上拉电阻器。 我的问题是、如果我们有故障信号、它会让 IC 大声说话、还是只提供信号?

    在 IC 的内部电路中、显示开漏与 VCC 通过电阻器连接。

    此致

    维维克·甘德姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果发生故障、nFLT 将变为低电平、随后 IC 将输出拉至低电平。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    在这种情况下、我们将所有 FLT 信号连接在一起、它将帮助停止其他 IC 的输出、还是会停止该单个 IC 的输出?

    此致

    维维克·甘德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我想您指的是所有6个 IC 的 FLT 引脚都连接在一起。 在这种情况下、如果其中一个 IC 仅报告 FLT、则该引脚的输出被拉低。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克