您好、TI 支持团队、
我有一个有关 TPS62903RPJR 的问题。
数据表中的应用场景输入12V (即使是15V)、输出1.2V、FSW=FPWM 模式下的2.5MHz 图8-79
我注意到在数据表中、对于这个应用、Ton 最小值为50ns。 TON=Vin/Vout*1/FSW=400ns*0.1=40ns,这意味着不符合该规范。
您能帮助检查50ns 是否是最低要求吗、因为我们的设计是以1MHz、12V/0.6V 实现的、这与 Ton 最小50ns 的合规性很差。

非常感谢。
扎克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 支持团队、
我有一个有关 TPS62903RPJR 的问题。
数据表中的应用场景输入12V (即使是15V)、输出1.2V、FSW=FPWM 模式下的2.5MHz 图8-79
我注意到在数据表中、对于这个应用、Ton 最小值为50ns。 TON=Vin/Vout*1/FSW=400ns*0.1=40ns,这意味着不符合该规范。
您能帮助检查50ns 是否是最低要求吗、因为我们的设计是以1MHz、12V/0.6V 实现的、这与 Ton 最小50ns 的合规性很差。

非常感谢。
扎克