请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 尊敬的
关于 TPS92641 PWM 脚也是欠压保护脚,我现在不需要使用欠压保护功能,因为正常的应用可以在 Udim 脚有一个10K 的下拉电阻器,PWM (高电平3.3V ,低电平0V) 信号直接连接到 UDM。 新原理图显示在图片的红色框区域。








This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.