This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:隔离特性测试报告

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255283/ucc12050-test-report-on-isolation-characteristics

器件型号:UCC12050

您好、TI 产品专家、

我们采用 UCC12050进行设计、现在我们已进入产品认证阶段。 测试实验室需要一份测试报告、其中显示增强型隔离的隔离能力。 例如、转换器内部的隔离距离以及相关测试结果、旨在证明增强型隔离。

可从网站下载的证书没有显示详细信息,实验室不接受这些证书。 您能否提供有关此问题的测试报告?

宣传材料

迪特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dieter、

    我们通常会公开获得的代理证书、这些证书可在产品文件夹中找到。 如果转到 UCC12050产品文件夹并从下拉列表中选择"Certificate"、如下所示、您将看到筛选后的列表、仅显示已实现的证书。 例如、如果选择 IEC 60601-1、则可以参考相应的规格、以便对为获得证书而进行的测试类型有一定的把握。

    此致、

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    Tnx 快速回复。

    是的、我知道这些证书。 但这不是测试报告、并且产品认证实验室不接受证书。 它们需要一份测试报告、显示器件隔离功能的测试结果。

    Br

    迪特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dieter、

    医疗和汽车客户正在接受来自可靠的独立测试实验室的 UL/VDE/CQC 证书作为验证、以证明 UCC12050等 TI 产品符合/超出了我们数据表中所提出的安全电压隔离声明。

    " 他们需要测试报告..." 没有明确要求什么是真正需要的?  除了证书之外、您能否描述客户要求的具体内容? 他们是否有感兴趣的特定测试/规格/安全标准? 他们是否要求 TI ATE 数据、外部机构(UL/VDE/CQC...哪一个或哪一个部分?) 报告或其他信息?

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dieter:

    该主题已超过1周、没有回复。 我将关闭此主题、但如果您需要其他支持、可以随时开始新主题。 感谢您通过 E2E 为该论坛做出贡献。

    此致、

    史蒂夫