This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:电源路径管理系统未选择正确的电源

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24125, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257655/bq24125-power-path-management-system-not-selecting-the-right-source

器件型号:BQ24125
主题中讨论的其他器件: BQ24171、BQ24133

您好!

我在板中实现了文档 SLUA376拓扑3中的电源路径选择电路。 对于 Q1、Q2和 Q3、我选择了 DMP3037LSS-13、而第三个晶体管选择了2N7002ET1G。

输出电压 Vin 为9Vcc。 Vbat 是来自2S 锂离子电池的电压、测试期间该电压约为7、8V。 PG 引脚也被连接到一个上拉电阻器、此电阻器已经被测试连接到3.3Vcc 和12VCC。  

当我连接电源(BATDRV)时、Q3中的栅极电压会发生变化、但 Q3始终保持导通、这会导致电源电压直接通过电池、而不受 BQ24125的控制。  

为使此电路正常工作、有什么建议?

谢谢!

乌比拉坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    如果 Q3的栅极电压在/VIN 为低电平时变为高电平(至 PG)、在/GND 为高电平时变为低电平(至 PG)[V (BAT)-2xVfwd、则 V (BAT)-Vfwd]、则 Q3可能安装不正确或已损坏。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。  

    我刚刚用一个新的晶体管更改了 Q3 (电路板中的 Q11)。 并重新检查其引脚排列和电路板布局是否正确。 电路仍然不工作。  

    看一下。  

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    您能否使用示波器在连接 VIN 和移除 PG 时向我显示 VIN、/VIN、Q3gate 和 SYS?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、请在下面找到请求的波形。 我使用一个连接到 PG 的12V 上拉电阻器/。 最初、我将一个3.3Vcc 上拉电阻连接到 PG。

    上电时的波形

    1) 1)输入电压 x PG /

    2) 2) Vin x Q3gate

    3) 3)输入电压 x VSYS

    断电时的波形

    1) 1)输入电压 x PG /

    2) 2) Vin x Q3gate

     X

    3) 3)输入电压 x VSYS

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我还使用 PG 测试了一个3V3上拉电阻器。

    1)输入电压 x PG /(电源已断开。 仅连接电池)在这里、我们可以看到 Vin 引脚上存在电池电压。

    2) 2)  Vin x Q3gate (电源已断开。 仅连接电池)

    3) 3) Vin x Vsys (电源已断开。 仅连接电池)

    上电时的波形

    1) 1)输入电压 x PG /

    2) 2) Vin x Q3gate

    对于波形 Vin x Vsys、未注意到明显的转换、只有直流电平的变化。 考虑到这一点、我在连接电源之前保存了一个波形、在之后保存了一个波形。

    3) 3) Vin x Vsys (在连接电源之前)

    4) Vin x Vsys (连接电源后)

    断电时的波形

    断开电源时未观察到转换。

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    PG 上拉不能上拉至3.3V。  它必须在10k 范围内上拉至 VIN、如下所示:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我移除了上拉电阻器、并切断了将其连接到 uC 的轨道、但仍然无法正常工作。  

    我保存了新的波形。 请参阅。

    上电时的波形

    1) 1)输入电压 x PG /  

    2) 2) Vin x Q3gate

    3) 3)输入电压 x VSYS

    断电时的波形

    4)输入电压 x PG /  

    5)输入电压 x Q3gate

    6) 6)输入电压 x VSYS

    在注意到 STAT/引脚定期打开和关闭后、我注意到 PG 也在执行同样的操作。

    7) PG / x STAT1

    8) STAT1 x STAT2

    当电源向 Vin 馈送电压时、电流仍然在没有 BQ24125控制的情况下流经电池、仅受到工作台电源电流限制的限制。  

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    出现问题。  绿色脉冲现在会更低。  什么引脚与屏幕上的 PG 引脚相连?  您是否移除了/Q4上的4.7千欧电阻并将一根导线连接到 PG 的栅极?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我移除了 R24电阻器并切断了将此信号连接到 uC 引脚的铜轨。  

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    现在我看到了整个原理图、您只需要移除4.7千欧电阻器。  不确定上拉电压下降的幅度是多少、因为它应该是 VIN。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如果我取出电池并连接电源、STAT1将始终处于高电平(关闭)、PG /仍然亮起和熄灭。  

    在焊接 Q9、Q10、Q11和 Q12之前、充电过程正常。

    谢谢。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    您在哪里看到了下面的电路?

    我已经支持此器件一段时间、从未有客户使用此器件。  我看到的问题是、当/Q2 PG 变为高电平时、Q3必须关闭、然后才能打开 Q1和 Q2。  仅仅为 Q1和 Q2设置10k Ω 上拉电阻、为 Q3设置20k Ω 上拉电阻可能无法确保发生这种情况。  

    如果不存在电池、STAT1高电平有效。

    / PG 开启和关闭为奇数。  您是否有测量电流的方法?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。 是的、我可以测量电流。  

    您建议测量什么?

    谢谢。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    您能否测量在 VIN 插接时触发的 PG、IIN、/VIN 和 Q11栅极?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、我只能使用万用表测量电流。 您是否需要查看 IIN 波形、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、我执行了一些其他测试。  

    首先、我移除了 Q9并焊接了一个跳线来连接它的漏极和源极焊盘。  

    之后、我在电源关闭和开启的情况下测量了一些电压和电流。               

                                                                      

    在电源断开的情况下   在连接电源的情况下  
    输入电压 6、80伏 7,98V
    伊巴特

    -0,08A

    0.16A
    VSYS 7、27伏 7,98V
    VgateQ10 6、95 V 0V (具有高脉冲)
    VsQ10 6、79伏 7、98V (恒定)
    VgsQ10 710mV 240毫伏
    VgateQ11 6、95 V 0V (恒定)
    VsQ11 7,28V 7、93V (恒定)
    VgsQ11 850mV 288mV

    请注意、VgQ10在之前的波形中呈现了一些高电平脉冲、例如 PG /引脚。  

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    我认为问题在于 Q1 (Q9)关断速度不够快、导致电池电压出现在中。  充电器仍然认为已连接电源、因此/PC 不会变为高电平。  以下内容应该起作用:

    或者、您也可以更改为 BQ24133或 BQ24171/2。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。

    对于新器件、我刚刚更换了 Q1、Q2和 Q3以及 BQ。 现在 PG 引脚没有打开和关闭、当电源断开时、Vin = 0V 时的电压。  

    问题仍然存在、当我连接电源时、电流会在没有 BQ 控制的情况下流经电池。

    谢谢。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    所画的电路将不起作用。  请输入我的上一篇文章。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我决定改成一个具有二极管和一个 FET 的电路。 它现在在工作。  

    谢谢!

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    那个想法在我的梦想中昨晚发生了!!!!  我要把它贴出来。  很高兴它能为您效劳。

    此致、

    杰夫