This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180EVM:为什么 BQ25180可以在 Vbat 低于3.5V 时#39;t 功耗低负载

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258215/bq25180evm-why-bq25180-can-t-power-low-load-when-vbat-less-than-3-5v

器件型号:BQ25180EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25180

您好!

我发现、当我尝试通过控制输入电压小于3.5V 来控制 Vbat 并为低负载(小于5mA)供电时、BQ25180会切断 Vbat。 是否会触发任何保护?

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    您能否提供一些波形和原理图来显示所发生的情况? 当电池电压为3.5V 时、不应切断 SYS 电压。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    我捕获了下面的 VIN/VBAT/IBAT 波形。 VBAT 似乎处于转换状态。

     

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    是否有可以共享的有关 SYS 负载上连接的信息? 这看起来像是电池过载、每当我们低于 BUVLO 时、都会导致电池休息。 看起来在 BUVLO 和 RELAX 之间循环。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    没有加载 VSYS 输出。 我刚刚测试了它的充电通道。

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    只是为了再次检查一下、该波形是否存在电池? 如果没有负载、VBAT 发生任何振荡的唯一原因是不存在电池。

    如果有电池、我建议检查焊接连接或与其他器件连接。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    在示波器上进行测量时、您是否能够检查连接? 仅当用于 BAT 引脚的示波器探头未接地时、才能看到这种行为

    此致、

    安东尼·范