主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我尝试在不使用 BQStudio 的情况下以编程方式设置 CC_GAIN 和 CC_Delta 值。
当我将这两个电阻的值设置为5m Ω(板上的电阻器的值)时、可以正常工作。 我得到正确的电流值。
但您似乎无法在上述2个寄存器中设置值5。 看起来有某种正在使用的幕后公式。
我不明白的是、在 BQ Studio 中将该值设置为5后、我从寄存器中读取4个字节、结果如下:
CC Gain=0x02e240b8
CC Δ= 0x2c8a9c0a
但是、当我以编程方式设置这些值并且将寄存器读回 bqStudio 时、我没有将2个寄存器设置为值5、
那么我怎么做错了?