请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 您好、 TI 团队:
我 遇到了 一个 问题 、就是 我 有 TI 提供的化学 ID ( 在 应用时已在-20 °C 中注明)、 但 在 进行 低温 精度测量时、 我 发现精度 只有 30%。 因此 、我 将 继续 执行 低温 化学 ID 优化 步骤:
我 使用 bqsbb 将 预 学习 GG 文件、 室 温学习 数据和低温学习数据打包并上传到 TI;
但 它 返回了 以下 错误, 渴望 知道 是什么 原因 ? 附件 是 我 打包的数据。 您能 帮助 我 了解一下吗? 谢谢!
e2e.ti.com/.../6215.GPCPackaged.zip