This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256475/tps563257-schematics-review

器件型号:TPS563257

大家好、

我在 设计中使用了 TPS563257DRLR。 我希望专家审查电路设计并提供反馈。 下面列出了我的设计要求。

输入电压=5V

VOUT=0.85V

输出电流= 2A

谢谢。

Shifalie2e.ti.com/.../5822.TPS563257DRLR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    感谢您的联系! 似乎已经有如下所示的类似原理图审阅:

    TPS563257:原理图审阅-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您是否愿意检查这是否可以回答您的问题?

    谢谢! 请告诉我们您有任何不明确的问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我已经根据数据表第14页提到的公式(2)计算了电感值。

    这不是计算电感器值的正确方法。 数据表中未提供您提到的公式。

    此外、如果我们考虑您建议的公式、选择的理想 LIR 值应该是多少。

    谢谢。

    什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    感谢您的反馈。

    实际上、 电感器需要考虑以下因素:(1)电流纹波 LIR:0.2-0.5;(2)环路响应性能;(3)不触发 NOC。 我认为您提到的公式主要与不触发 NOC 有关。

    对于理想的 LIR 值、 通常最好在开关电源中选择较低的电感、因为它通常对应于更快的瞬态响应、更小的 DCR 和更小的尺寸、从而实现更紧凑的设计。 过低的电感会产生过大的电感电流纹波、从而可能错误地触发满载时的过流保护。 由于电流纹波较大、该器件还会产生更多的电感磁芯损耗。 在相同输出电容下、电感电流纹波越大、输出电压纹波越大。

    对于您的应用、我们推荐680nH。 您还可以参阅数据表中的 LC 表。

    谢谢! 请让我们知道任何不清楚的地方。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    我想问题已经得到了解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚