This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62737:设定为3V、但输出在1.3V 和1.4V 之间反弹

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258624/tps62737-programmed-for-3v-but-output-bounces-between-1-3v-and-1-4v

器件型号:TPS62737

大家好、请帮我弄清楚我的 TPS62737出了什么问题。  谢谢你。

当我测量 Vout 线路时、它从1.3V 上升到1.4V。

我检查过它的输入电压是否正常(4.10v)。 EN2从处理器获取2.5V 电压、因此它处于开启状态。  我仔细检查了所有接地连接。

R1:4.99M Ω

R2:169Kohm

R3:7.68m Ω

我使用了计算器工作表来计算电阻值。

VIN 由锂聚合物电池以3.7V 的电压供电。

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    VIN_OK 的电阻器值与上述的4.1V 不一致:

    此外、VIN_OK 的4.1V 是在 VIN?  该器件的行为就像 R21短接一样。  另外、请查看 d/s 第28页、即使用大电阻值时有关焊剂残留问题的布局指南。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的快速回复。

    我将 VIN_OK 设置为3.1v、很抱歉有混淆。

    当我测量所有三个电阻器上的电阻时、万用表读数为12.835、这与理论上的应该相同。

    我阅读了关于磁通残留的第28页、感谢您指出这一点。  我认为这不是这些板上的问题、它们是 干净的。

    现在我已经弄清楚了 VIN_OK、您会怎么看?  我应该先尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    如果您有示波器、可以查看 VIN、VRDIV 和 VOUT 吗?  VRDIV 应每64ms 脉冲一次。  然后检查 VOUT 和 SW=SW2、如果您有电流探针并可以向电感器添加环路、则可以添加 IL:

       

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法使用 示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    好的。  如果您有 EVM、是否可以使用元件来修改它、连接到 VIN 并加载和测试?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EVM、这是我设计和制作的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您能否为 VIN_OK 添加一个上拉电阻器、然后查看器件是否至少认为 VIN 正常?

    此致、

    杰夫