This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-Q1:UC2825AQDWREP 与 UC2825AQDWRQ1之间的区别?

Guru**** 2502615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259511/uc2825a-q1-difference-between-uc2825aqdwrep-and-uc2825aqdwrq1

器件型号:UC2825A-Q1

您好!

这两个器件之间是否存在实际差异?

UC2825AQDWREP

UC2825AQDWRQ1

谢谢。

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC2825AQDWREP 和 UC2825AQDWRQ1具有相同的温度范围、即-40°C 至125°C。

    但是、如果您需要扩展到-55C 的温度范围、则 应该使用 UC2825AMDWREP。