This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:当移除 Vout 高电压后、会暂时看到 Vout 压降。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257436/tps22913-when-vout-high-voltage-is-removed-a-tempororily-vout-drop-is-seen

器件型号:TPS22913

亲爱的支持者,

我们在使用 TPS22913C 时发现了一个问题。  

输入电压为1.8V、输出电压为2V。 VIN 首先上升。 当 EN 从低电平变为高电平时、Vout 为2V、似乎应触发反向保护。

当2V 断开时、Vout 引脚会出现下降、大约为400us、然后在1.8V 下稳定。 似乎在 TPS22913从反向保护模式变为正常模式时、它有一个延迟时间?

当2V 再次连接时、tps22913c 剂量不会 再次进入反向保护模式。

这些行为与规格说明不同。 请帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niu-San:

    您正在使用什么 Cloop/Rload?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来批评一下实际的电路。

    TPS22913C 输入为1.8V、输出用于 UART 转换电路、MOSFET 栅极。

    上电时序为1v8_ALWAYS_ON ->ON PIN->TSM_UART1_TXD_1V8。  

    TSM_UART1_TXD_1V8来自模块。

    首先、 TSM_UART1_TXD_1V8电平为1.8V、与1v8_ALWAYS_ON 相同。 该电路工作正常。

    现在、出于某种原因、 TSM_UART1_TXD_1V8更改为1.85V-1.86V。 上电后、我们发现 Vout 为1.85V、似乎已触发反向保护。 和

    1) 1)当 TSM_UART1_TXD_1V8首次下拉时、退出反向保护模式时、会出现压降。 因此 UART 波形异常。

    2)当输出电压恢复时,它是1.8V,剂量不会触发反向保护。  

    3)上图 I POST 首先是一次尝试、当我删除 R2157 (从 UART 转换 电路断开 TPS22913)并将2V 提供给 Vout 引脚时、结果类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niu-San:

    看起来 TSM_PWR_1V8快速下降、在 RCP 检测可以复位之前降低到1V (超出数据表中的10us Tdelay 规格-如果不接近复位时间、则复位时间可能大约为数量级)。

    TSM_PWR_1V8是否需要在您的应用中具有如此尖锐的下降沿? 我甚至认为(尝试0.01uF 或0.1uF 并从此处进行调整) TSM_PWR_1V8将有助于使该边沿平稳输出、因此它不会下降。 它已经有任何电容了吗?

    请告诉我您的反馈/发现。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、我们已经尝试添加10nF 电容、解决了这个问题。 但我没有保留 帽可能布局的位置,因为我之前没有意识到这个问题。 在其他项目中、我没有 控制 UART 转换中的门电源。

    我现在有2个解决方案:

    1)移除上拉电阻,这解决了问题,因为模块端口有内部上拉电阻。 但 这取决于模块端口配置、该配置可能会发生变化。

    2) 2)更改为另一个没有反向电流保护的负载开关、其运行方式为2个 MOSFET 背对背。

    我认为解决方案2是安全的、您如何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niu-San:

    我假设解决方案2会使用引脚对引脚兼容器件? 如果是、我们没有任何使用背对背 MOSFET 的兼容器件。 但是、我们确实提供了 TPS22930 (A)、该器件仅在禁用器件时启用反向电流保护。 考虑到您似乎遇到的问题、如果器件已启用、并且负载开关输出端有100k 上拉电阻、可以吗?

    或者、您能否使用具有不同引脚排列/引脚数的器件?

    在另一个注意事项上、我看到您也在使用 SGM804复位 IC -我推荐  改用 TLV840、该器件具有更低的 Iq (120nA 与3uA)、更快的复位触发器(30us 与80us)和更高的精度(2.5%与3.5%)。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的帮助。

    我将查看您建议的两个 IC。

    我想这个问题已经解决了。