This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:如何 TPS6594-Q1 NVM 对两个相似的板载 PMIC 中的一个进行重新编程、以使它们有所不同

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TDA4VM, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256121/tps6594-q1-how-to-tps6594-q1-nvm-reprogram-one-of-two-similar-pmic-on-board-for-make-difference-them

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VMTPS6594EVM

您好!
我为电源 TDA4VM 使用了两个 PMIC TPS6594-Q1。 我只有 TPS65941111。 我想在首次上电时将第二个 PMIC 从 TPS65941111重新编程到板载 TPS65941213。 在没有 TDA4VM 的情况下、我可以通过外部 MCU 同时控制两个 PMIC 的 PWRON/ENABLE。

我可以在不损坏 TDA4VM 的情况下在板上对 PMIC 的 NVM 进行编程吗? 我在 J721EXSKG01EVM I2C 多路复用器上看到了用于 PMIC 程序的。 我可以将 PWRON/ENABLE 设置为 TPS65941111的低电平并将 I2C 接口连接到 TPS6594EVM。 以上就是 NVM 编程的全部内容? I2C 地址是否与安装在 TPS6594EVM 上的 PMIC 发生冲突? 当首次使用两个相同安装的板载芯片进行重新编程时、我应该通过单独的 I2C 接口对其中一个 PMIC 进行编程、以避免地址转换?

此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    为了仔细检查您的问题/情况、您有两个器件型号相同的 PMIC  TPS65941111、您需要将第二个 PMIC 重新编程到 TPS65941213  、以便遵循用户指南《适用于 Jacinto 7 J721E 的优化 TPS65941213-Q1和 TPS65941111-Q1 PMIC 用户指南》PDN-0C、是这样吗?

    建议在将 PMIC 安装到电路板上之前对其进行编程、并按照上面关于如何为 TDAVM 供电的用户指南进行操作。

    以下是有关如何更新 NVM: 可扩展 PMIC NVM 更新指南

    指南中有一个部分表示:

    4说明这些说明涉及页和寄存器地址。 使用 I2C 串行接口时、页由不同的 I2C 地址描绘、而在 SPI 中、页信息包含在传输有效载荷的第二个字节中。 如第5节所述、串行接口可作为 NVM 配置的一部分进行更改。

    有关页面实现、请参阅器件数据表。  

    在不使用多路复用器的情况下、您将需要在不同的接口对它们进行编程、因为它们承载相同的 I2C 地址。

    如果您决定闪存第二个 TPS65941111、我们可以提供二进制文件。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NOCHOLAS、

    感谢您的答复。 我 找到了 QFN56 测试和老化插座。

    会给我发送 二进制文件吗?

    此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    事实上、GUI 会提供二进制文件。 位于此处: GUI 链接

    按照以下步骤、您可以找到如何加载配置设置并生成二进制文件。

    连接到 GUI 后、执行以下操作。

    1.点击里面有"NVM"的按钮

    2.您将进入 NVM 配置页面,并从右下角继续,选择 skip to programming。

    3.在编程页面,你可以下载你即将闪存的汇编指令或下载二进制文件(你需要验证)

    然后验证连接、验证地址冲突、当您准备好对 PMIC 进行编程时。

    请记住在验证内容之前先对 PMIC 进行下电上电、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、谢谢。