主题中讨论的其他器件: TDA4VM、 TPS6594EVM
您好!
我为电源 TDA4VM 使用了两个 PMIC TPS6594-Q1。 我只有 TPS65941111。 我想在首次上电时将第二个 PMIC 从 TPS65941111重新编程到板载 TPS65941213。 在没有 TDA4VM 的情况下、我可以通过外部 MCU 同时控制两个 PMIC 的 PWRON/ENABLE。
我可以在不损坏 TDA4VM 的情况下在板上对 PMIC 的 NVM 进行编程吗? 我在 J721EXSKG01EVM I2C 多路复用器上看到了用于 PMIC 程序的。 我可以将 PWRON/ENABLE 设置为 TPS65941111的低电平并将 I2C 接口连接到 TPS6594EVM。 以上就是 NVM 编程的全部内容? I2C 地址是否与安装在 TPS6594EVM 上的 PMIC 发生冲突? 当首次使用两个相同安装的板载芯片进行重新编程时、我应该通过单独的 I2C 接口对其中一个 PMIC 进行编程、以避免地址转换?
此致、Maxim