This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:有关电子表格上小信号图形的频率响应的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257646/tps54560b-question-about-frequency-response-on-small-signal-graphs-on-spreadsheet

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件: TPS54560

使用 TPS54360-361FAMILY_CALC_TOOL_REVE.xls 进行设计。 如何判断我是否应该期望获得可接受的性能? 我假设小信号表应该会显示预期的结果、但我不知道应该查找什么。

此外、此工具还具有  TPS54560选项、但我使用的是 TPS54560B。 此电子表格是否有任何差异?

重要的设计元素是什么? 良好的交叉频率是多少?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

    快速入门计算器将指导您选择使用输入参数实现稳定设计的组件。 我可以回答器件级的问题、因此对于良好的设计实践、TI 具有有关电源设计的大量资源、请访问以下 链接 和 应用手册。

    有关 B 和非 B 版本之间的差异、请参阅以下 链接、此处是相关的 PDF: e2e.ti.com/.../7444.Differences-between-TPS54K-B-and-non_2D00_B-versions-_2D00_-For-customer-communica_2E00__2E00__2E00_.pdf

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 明天我会查看链接和应用手册。 是否可以在论坛之外联系您? 由于公司政策、我真的不能在这里发布原理图等。  

    我目前遇到与瞬态负载有关的问题。 如果我从1.5A 变为3.5A、稳压器通常会关闭。 在我恢复到1.5A 负载时、它不会重新启动。 它将在我移除几乎所有负载后重新启动。 我已附上设计电子表格。

    e2e.ti.com/.../9_2D00_9_2D00_2023-TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE-_2D00_-Copy.zip

    电感器可能是问题所在。 8.2uH 是我们具有足够电流能力的最大电流。 我订购了15uH 和22uH 电感器。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

    该政策目前不喜欢将讨论发送到电子邮件、但在这种情况下、为了保密、可以随意管理文件给我、我可以查看一下。

    此致、

    亨利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我该如何管理你?

    您是否有机会查看电子表格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!  

    这实际上是我的电子邮件、 h-kou@ti.com。 我目前正在查看这些文件。

    谢谢。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要测试一些较大的电感器(现在电容为22uF、电容为8.2uF)、这是我的最新电子表格。 我现在要修改电路板、并将进行测试。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是新的电子表格:

    e2e.ti.com/.../XF6-8_2D00_10_2D00_2023-TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

    感谢您提供这些文件。 确保电感器的饱和电流额定值足够高、以支持峰值输出电流。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们订购的是 11A。 他们的发货延迟了、但我在样片套件中找到了大约22uH 4A。 我们会在生产中使用11A、但我认为22uH 4A 仍优于8.2uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

    您刚才提到的是22uH 电感器、而不是22uF 电容器、

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-当时想的是 UH 但打字的 UF。 很抱歉耽误你的时间。 我们应该在今天得到22uH 9A 器件(不是11、我以为是错误的)进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

    包含新设计参数的快速入门计算器外观精美稳定。 如果有其他问题、请转发原理图和布局。

    此致、

    亨利