请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 专家、您好!
在 ESD 测试期间、我在直流/直流降压转换器中遇到了严重的 LM5146-Q1问题。
器件在8KV 接触放电和10kV 空气放电测试时出现故障、
RC 测试网络 R=330Ohm、C= 330 pF。
我们在两个测试 LM5146-Q1故障中都观察到、VCC 电压从初始7.5V 降至5V。
更换 LM5146-Q1后、相同的电路板功能正常。
需要即时反馈以及可能的解决原因。
谢谢!