This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:在限流模式下运行时进行 FRA 分析。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258363/lmr54406-fra-while-working-in-the-current-limit-mode

器件型号:LMR54406

您好!

介绍
我有一个降压转换器、必须为电池充电、以便它在电流限制模式下工作。
我不使用内部电流限制功能、而是使用外部电路、其中包括:
1)检测输出电流(1R 电阻上的压降)的差分放大器
2)此差动运算的输出通过 NPN 晶体管连接到分压器
3)如果电流达到一定限制、则 NPN 晶体管将电压注入到转换器的反馈网络中、从而降低输出电压。

我附加了一个.zip 文件、其中包含了电路的 LTSpice 仿真。

e2e.ti.com/.../HW_5F00_Limiter.zip

问题
客户希望100%确保该系统在所有条件下都稳定、
特别是、没有可闻频率振荡(因为系统中有扬声器)。

解决方案
通常、会执行 FRA 来检查增益裕度和相位裕度。
但在这种情况下、转换器可在特殊条件下工作、如下图所示。
这些照片参考的是 AP64060测试、但 LMR54406具有相同的引脚排列和类似的功能。

在正常条件下工作的 DUT 波特图、例如恒定电压(CV)模式。

在电流限制条件下工作的 DUT 波特图、例如恒定电流(CC)模式。

我使用与反馈串联的10欧姆电阻器、并使用1:1 1Hz 至100kHz 注入变压器。

问题

FRA 是检查此类系统稳定性的适当方法。
如何解读结果。
如果可能不稳定并产生可闻噪声、结果会是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    由于我们不允许安装 LTspice、您能否共享仿真原理图以及如何在 CC 模型中测试 FRA?  

    您能否分享 CV 波特图测试条件和原理图、我们 可以检查 LMR54406在此条件下是否有类似的波特图。  

    如果 LMR54460对于 AP 器件具有类似的 CV 波特图、则对于 AP 器件将具有类似的 CC 波特图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP64060电路:
    电源电压24V ||输出电压16V ||电感47uH ||输出电容3x 4、7u  
    负载= 47Ohm≈330mA (由于1Ohm 电阻器上和保护二极管上的压降、负载的电压较小)
    FRA 设置:
    100Hz 至1MHz 100步长/十进制||探针交流耦合||衰减1X

    还有很多其他参数、但这不是重点。
    对不起、我不清楚。
    对我来说、最重要的事情是:
    FRA 应在转换器的连续电流模式(CCM)下执行(注入信号不应导致 DCM 或达到 PWM 开关的限制)
    当我在 CV 下运行时测试器件时、我得到了看起来正常的波特图。 我知道如何解读结果。 相位裕度为72°、因此转换器是稳定的。
    这是很简单的部分-每个教程都会对此进行说明。
    但我不确定如何在转换器在 CC 模式下工作时解读波特图。 我们有两个相位裕度(增益经过0dB 两次)。 我想知道 如何判断我的电路是否会稳定或不处于此 CC 模式、或者这不是一种可行的方法。