请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 尊敬的先生:
我正在使用 LM5146-Q1设计降压转换器
输入电压= 20-60V
VOUT=12V、10A
fsw = 100kHz
在空载条件下施加40V 输入电压时、会有0.3A 的电流从输入侧流出。
这是什么原因?
请推荐一些解决方案。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您处于 FPWM 模式吗?
器件开关是否稳定? 您可以探测电感器电流和 SW 节点电压吗?
另请使用快速入门计算器:
https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC
-奥兰多