This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257916/lm25148-lm25148

器件型号:LM25148

大家好!

要 使用 LM25148RGYR 设计降压转换器、    我不能在 TI WEBENCH 网站上选择 LM25148RGYR、而是选择 LM25148QRGYRQ1 生成设计报告、如以下附加文件所示  

LM25148QRGYRQ1 24V-35V 至12.00V @ 4A、pdf.  本设计报告是否可以将 降压转换器与 LM25148RGYR 配合使用?

谢谢!  

此致、

朱宝

e2e.ti.com/.../LM25148QRGYRQ1-24V_2D00_35V-to-12.00V-_4000_-4A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    是的、汽车设计将与非汽车设计类似。

    -奥兰多