请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 您好!
我们使用 SHUTDOWN、显然可以在产品的运行状态下退出 SHUTDOWN。
对于 RT 嵌入式主机应用、我们希望在上电后从 BQ78350-R1A 向主机板显示"分立"指示、这应该是主机准备好与电池进行 SMBus 通信的指示。
为此、我们难以使用 PWRM 和/或其中一个 GPIO 或 LED。
此引脚(PWRM 和/或 GPIO 或 LED)是否可以实现此目的? 此引脚在关断后的行为是什么? 它是否完全基于 HW、或者它在 BQ78350-R1A 逻辑上电后是否可以进行指示?
Br
沙迦