This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于 LM5122使用的查询和请求

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254740/lm5122-queries-and-request-regarding-lm5122-usage

器件型号:LM5122

大家好、

 请您确认、对于 LM5122、当 VIN=20V、VO =24V、IO=6.3A 时、 在轻负载条件下、在强制 PWM 模式下、开关频率会降至25kHz 以下?

 如果 LM5122在这些条件下可用、您还能协助提供基准电路吗? 谢谢你。

e2e.ti.com/.../8883.lm5122.pdf

 

此致!

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请检查此参考设计-这非常接近您的要求:PMP9484参考设计| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    LM5122,VIN=20V VO = 24V IO=6.3A 条件的响应尚不清楚。 当负载较轻时、如果客户选择强制 PWM 模式、开关频率是否会降至25KHz 以下?

    Br、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    当器件配置为 FPWM 时、频率不会变化(降至25kHz 以下)、即使在轻负载条件下也是如此、但能量可以推回输入侧。

    此致、

     斯特凡