This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM74801-Q1:反向电流保护问题

Guru**** 2546670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258586/lm7480-q1-lm74801-q1-reverse-current-protection-issue

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

我的电路设计为使用两个电源、我希望高电压输入普遍存在。 我已经配置了 LM74801以控制输入、如数据表的第17页和第19页所示。 FET 采用共漏极配置。  

我通常使用较低电压源来运行系统、但当我打开较高电压源(比 LV 高5V)时会看到反向电流。 检查设置、我肯定有电流反向流过 Q1 (参考数据表)、在探测理想二极管连接时、我的电压(引脚12)高于低压源(引脚2)、DGATE 比引脚2高12V、用于驱动它。 它为什么不会阻断反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:每个理想二极管控制器的引脚12 ("C")连接到共漏极点处的 VS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JediEngineer、您好。

    LM74801-Q1仅具有基于比较器的反向电流阻断功能。 如果从 Vout 到 Vin 的反向电流量小于  V (AC_REV) /FET RDS (ON) 则  LM74801-Q1不会阻断反向电流。  

    仅当反向电流的幅度大于反向电流的值时、LM74801-Q1才会关闭 DGATE 以阻断反向电流  V (AC_REV) /FET RDS (ON)

    因此、在 本例 中、当 Vout>Vin 时、如果从 OUT 到 IN 再到充电的电流 Vin = Vout 可能 小于关闭 FET 所需的阈值。 另一个可能的根本原因是输入电源无法灌入反向电流、因此 少量反向电流很容易在 Vin 上建立电压。   

    另一方面、除了比较器外、LM748x0-Q1还具有线性调节方案、有助于 实现 0A 的直流反向电流。

    使用 LM748x0-Q1可解决您的问题。  

    如需‘此主题的更多了解、请参阅 理想二极管基础知识的第6.1节"线性稳压控制与迟滞开/关控制" 应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我理解正确、对于74801、VAC-REV 为-4.7mV、而 RDSON 为1.5mR、因此我需要在它关闭之前超过-3A ... 如果我这么做、它会保持关闭还是会切换?

    关于748x0 -您是否指的是 PLM74810? 这是我唯一看到的一个。。。

    我研究748x0系列时、似乎存在同样的问题。 VAC-rev 为4mV、比较器看起来是相同的。 您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总而言之、

    • LM74800-Q1和 LM74810-Q1 具有比较器和线性栅极控制功能、可实现反向电流阻断
      • 比较器可快速阻断反向电流、但需要最小反向电流= V (AC_REV) /FET RDS (ON)  = 4.7mV/DAC 1.5mΩ= 3A 使控制器能够检测和阻断反向电流。
      • 另一个器件上的线性栅极控制可确保直流条件下的反向电流为0A。 由于这是一个闭环、因此这需要更长的时间来响应、并且适用于 反向电流的 Vin 和 Vout 变化本质上较慢的情况。  
    • LM74801-Q1只有用于反向电流阻断的比较器、因此需要 最小反向电流= V (AC_REV) /FET RDS (ON)  以便它检测和关闭阻断 FET。  

    'P'LM748x0-Q1是预发布器件、是原型 IC 的器件型号。 您需要考虑的实际 IC 路径编号是 LM748x0-Q