This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A 从关断行为中退出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259252/bq78350-r1a-bq78350-r1a-exit-from-shutdown-behavior

器件型号:BQ78350-R1A

您好!

我们使用 SHUTDOWN、显然可以在产品的运行状态下退出 SHUTDOWN。

对于 RT 嵌入式主机应用、我们希望在上电后从 BQ78350-R1A 向主机板显示"分立"指示、这应该是主机准备好与电池进行 SMBus 通信的指示。

为此、我们难以使用 PWRM 和/或其中一个 GPIO 或 LED。

此引脚(PWRM 和/或 GPIO 或 LED)是否可以实现此目的? 此引脚在关断后的行为是什么? 它是否完全基于 HW、或者它在 BQ78350-R1A 逻辑上电后是否可以进行指示?

Br

沙迦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar:

    您可以只使用时间延迟。 等待约1秒后再尝试通信。 为了获得正确的监测结果,您可以读取 OperationStatus ()并检查 INIT 位。