This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720充电查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259370/bq25720-bq25720-charge-query

器件型号:BQ25720

您好

BQ25720插入适配器时、Vbat 电压将从13.5V 下降到3.5V、导致系统断电。 这是否正常?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    看起来电池端子上没有电池、否则电池电压将保持在13.5V。 当系统电压降至3.25V 以下时、系统将重新启动。  

    您是否可以在同一幅图中监控适配器电压、系统电压和电池电压?

    此致、