This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:反激式中的软启动实现

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258663/lm5157-the-implementation-of-soft-start-in-flyback

器件型号:LM5157

Stefan、您好、

我注意到在 LM5157的数据表中、在反激式拓扑中有一种软启动实现方法。 但在 LM5157 EVM-FLY 中、它没有使用。  

有什么用呢? 晶闸管 是否在 SS 引脚和 COMP 引脚之间连接?

 我还想知道为什么 在 PSR 和 SSR 中使用这两种实现。 我可以学习哪些应用手册吗? 感谢您的分享!

  

感谢您的观看、期待您的回复。

此致、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    注意:它是  SS 引脚和 COMP 引脚/之间的 PNP 晶体管

    我们刚刚发布了涵盖该主题的应用报告。

    请在此处查看:

    此致、

     斯特凡